随着网络和物理世界的不断融合,加之数字技术越来越普及和经济高效,智能电源管理带来了新的机遇。
这一全新的数字化未来—互联设备、数据模型、洞察和分析的融合—有助于更有效地解决关键电源管理挑战,并激励我们确保跨行业实现更安全、更可持续和更高效的电源管理实践。
通过利用从您的数据获取的智能、可行性见解,Brightlayer 让您更轻松地提高运营价值。
平均而言,企业中 60-73% 的数据不用于分析目的1。释放隐藏数据的价值意味着利用源自该数据的见解进行闭环决策。通过 Brightlayer,借助我们深厚的领域知识,结合人工智能、机器学习和大数据处理技术,我们将帮助您做出实时高效的决策,从而优化整个组织的电源管理。
首先是我们如何设计我们的产品。我们充分考虑了数据支持的各个要素,包括连接、存储、安全性和扩充,以及它们需要如何协同工作,以使伊顿和第三方资产能够连接、收集、分析和提供运营决策所需的情景见解。我们开发了开放式应用程序编程接口 (API),使您能够处理任何相关资产的数据,并通过现有的操作软件或我们的行业软件套件进行访问,从而为您提供深入的见解,帮助您更全面地了解电源使用情况。
我们拥有超过 100 年的丰富电源管理专业知识,这些专业知识将对特定领域数据科学算法的开发产生影响,通过云或网络边缘提供有意义的上下文见解,帮助您做出高效的运营决策。
我们的数据驱动型见解方案将为您提供支持。凭借最佳的开放式架构 – 无论您选择直接使用资产中的数据,还是通过我们的电源管理平台利用见解,Brightlayer 都可以帮助您扩展,进行定制并满足您的运营需求。
电网变得越来越复杂。电力需求不断增加。更多电动汽车涌入道路。到 2035 年,可再生能源将满足 50% 的全世界电力需求。2
从容量规划到可再生电力和存储模拟,再到变电站运营等,Brightlayer 实用工具套件提供了管理电网、规划设备升级和新装置所需的软件。测量电网效率,识别系统故障并支持负载共享,以重新布置电源路由来减少中断,减少停机时间并显著降低运营费用。
在高性能和云计算、存储和虚拟化获得优化的推动下,电源管理仍然是数据中心的重要机遇。
了解今天的发展情况,并为明天做好规划。借助我们的 Brightlayer 数据中心套件,数据中心经理可以在问题发生时解决问题,或完全防止问题发生。套件应用程序包括从数据中心基础设施管理 (DCIM)、容量分析和 3D 可视化,再到高级自动修正和基于云的分析,帮助预测电源组件故障。
各行各业持续攻克运营挑战。新员工短缺、计划外停机成本、手动数据收集效率低下以及绩效指标薄弱,所有这些因素共同阻碍了电源优化。
Brightlayer 工业套件包括一整套远程监控、管理和控制应用程序,以实现石油和天然气以及采矿、金属和矿物等行业的工艺优化。识别生产问题并在资产出现故障前触发补救措施。通知设备维修和更换,以减少计划外停机时间。识别能源异常以降低公用设施成本。一体机应用程序。
Brightlayer 体验中心将使客户、合作伙伴、经销商和开发人员能够在一个环境中分享想法并探索未来的技术。体验中心将为客户提供查找和购买软件产品和服务的机会,开发人员将访问代码集以开发自己的应用程序,从而帮助构建下一代解决方案。
作为一个集中协作中心,安装人员、工程师、开发人员和其他专家将共享知识以解决问题,并就现有解决方案的可持续发展机会进行协作。
通过一个中央枢纽:
参考资料:
1 Forrester(2016 年 1 月)。Hadoop 是数据领域的翘楚是有原因的。
2 Energize Weekly(2019 年 2 月)。McKinsey 表示,到 2035 年,可再生能源将提供 50% 的发电量。