平台技术亮点:
客户价值:
完善的智慧配电功能:
健康度诊断采集断路器健康状态相关设备测点,通过设备健康度分析模块向用户提供查询该类设备健康度的页面,方便用户提前识别出健康度较差设备,判断老化原因,并预先执行维护工作。
电能质量诊断对各线路电能质量进行实时监控,可以根据设定的阈值进行自动告警,支持用户开展电能质量原因分析和处理情况跟踪,保障关键设备的稳定运行。
能效诊断展示用户的当日、当周的能耗指标,包括不同时段的电量及相应的同比,并且能够按照设备种类和区域两个维度对用户电耗进行结构分析,并展示用能排行。同时,页面也支持自定义的能耗查询 。
资产管理主要针对用户配电资产的管理,可以一键导入配电资产信息,并进行实时数据的查看。同时,用户通过资产管理可以清晰定位资产位置以及从属关系,查看资产当前状态以及设备详情等。
满足用能企业用户、物业配电运维服务商用户及地方供配电管理用户的配电运维需求。支持分配部门管理员、班组长用户和工作班成员用户3级使用角色,调整工单生成的流程,增加多级派发、执行完成审核的部分。