若要向更加可持续的能源系统过渡,必需实现大规模的电力转型。如今的决策者纷纷以净零排放为目标,因此能源企业必须改变能源组合,以支持可再生能源。同时,能源企业必须确保发电量充足,以满足日益增长的需求。
我们正在贯彻Everything as a Grid(电网无所不在)的能源转型理念,助力提升发电量并优化能源效率,满足生产生活需要。我们正在通过支持双向电网,为低碳能源的生产开疆辟土。我们还助力能源企业加速工厂升级和更新、重新配置电力基础设施,并协助他们更清晰地规划新增产能。
随着天然气成为首选的过渡性燃料,以及 80% 的新一代发电计划要求使用可再生能源,能源转型正在稳步推进中。传统燃煤和核电站在以创纪录的速度被停用,由此可见,集中式发电正在日益被可再生能源所取代。这一转型迫切需要专家帮助,将现有的天然气发电转变为更分散的可再生能源供应。
随着决策者出台更激进的脱碳目标,能源需求和法规也在不断变化,同时也在最大限度地降低消费者的用电成本。此外,为了管理电网内电流的双向流动,并支持分布式能源的电网互联,区域和国际电气标准正在发生变化。
面对需求和法规不断变化的局面,您如何遵守和适应监管要求? 了解法规进展,获取与时俱进的专业知识。我们的 Brightlayer 电力电网套件和发电服务可以帮助您实施系统方法,解决监管要求、弥补知识差距、构建基础设施以应对极端条件,并通过弹性电力满足当前和未来的能源需求。
随着能源转型的进行,电力来源越来越倾向于可再生能源,动力的使用途径也变得更加电气化。电力正在成为热门能源。这一新现实与今天的电力供应大不相同。那么,面对可再生能源各自不同的自然属性,您应该如何规划发电资源和发电量?