归根结底,我们的员工团结起来让我们工作的环境更安全。我们的员工在看到问题时会形成安全机制,即时汇报并着手解决问题。
我们的员工常将工作中学到的东西运用于家庭生活。听到员工在伊顿以外的场所践行安全实践,我感到很自豪。
*无论您是喜欢通过美食来放松自己,还是通过观赏音乐会或体育比赛,或是外出探险,您都是安全的。而且事实的确如此。
我们的过滤解决方案确保食品和饮料美味无污染,我们的导航设备和发动机组件确保飞机安全起飞、巡航和降落,我们的生命安全系统帮助竞技场能够在紧急情况下确保顾客安全,因为对于享受生活来说,安全和安心缺一不可。
尽管平时生活中的应急照明可能很难被人们所察觉,但为了确保安全,应急照明必须在需要使用时,各就各位且正常运作。
*安全是我们工作的基础。 在整个公司运营过程中,我们持续不断改善我们的环境、健康和安全绩效,致力于”零事故”安全文化。
我们的“零事故”安全目标一直在预防工人受伤方面发挥着积极的作用。与 2015 年相比,我们的总体可记录事件发生率 (TRCR) 下降了 14%,离岗工伤事故率 (DACR) 下降了 17%。
在伊顿,安全不仅仅是一个目标。这是一种商业运作的方式、一种共同的责任,也是日复一日年复一年,公司日常运营的准则和实践的承诺。