闪弧是在电流流经两个带电导体之间的空气,从而导致短路的电气故障期间发生的能量释放。在住宅环境中,闪弧通常只会产生短暂的闪光,之后就会自行熄灭,不会造成危害。但是,在商业或工业环境中,电压和电流明显更高,所以电气故障通常会释放出更多能量。其结果是,闪弧通常会产生强烈爆炸,其特征包括灼热、有毒烟雾、致盲光、震耳欲聋的噪音和巨大的压力波。
温度可达到 35,000°F - 是太阳的温度的三倍!这些过高的温度会导致电弧路径中的空气和金属膨胀和爆炸,从而产生电弧冲击波。
您是否知道法律要求雇主估测电弧危险的事故热能,并为暴露于此环境中的工人提供适当的个人防护装备 (PPE)?
不遵守 OSHA 的 OSH 法案会使员工遭受严重安全威胁,并可能导致雇主被处以巨额的 OSHA 罚款甚至监禁。
《美国国家电气规范》 (NEC) 中电弧能量消减部分改进了所涉及的方法和设备,不仅包括断路器设备(第 240.87 部分),还包括熔断式设备 (240.67)。了解该规范、每种经认可的电弧能量消减方法、如何选择缓解解决方案等更多信息,并遵守《美国国家电气规范》。