我们正朝向更具可持续性的低碳未来加速转型。本轮转型的主要推动力包括一、基于化石燃料的能源体系将被以可再生能源为基础的高效能源体系逐步替代;二、空气净化法规的制定出台;三、更多行业开始进行电气化脱碳改造。
如今,电力在电网中流动的方向不再单一,流经的设备也远超以往。尽管这种分散化带来了更多复杂性和挑战,但也提供了新的潜能。Everything as a Grid (电网无处不在)是我们重塑电力分配、存储和消耗方式的方法。
我们正以”Everything as a Grid“的理念构建能源未来,让房屋业主和企业可以降低能源成本及对环境的影响。灵活智能的能源系统为每个人创造了新机会。
可再生能源在全球能源利用中的占比正在不断增长。根据预测,到2050年,全球用电量需求将升至38,700太千瓦时(TWh);可再生能源将占最终总能耗的50%。1
可再生能源的高度分布式特点令传统电力系统无力维系。当电不再仅仅从发电侧流向用电侧,新的电力生态系统中也诞生出了盘根错节的”产销者“(prosumers)网络——个人和公司都可以用自己部署的可再生能源系统发电,自己用一部分,再将多余的电反向输送到主电网中。此外,交通运输、建筑系统和工业制造等能源密集型行业正逐步实现”电气化“,在之后的几十年中,这些行业对电力的需求势必增长迅速。数据中心、办公楼宇、工厂等场所也可以通过电池、储热系统和智能化不间断电源系统有效利用可再生能源。
这些行业趋势都预示着最新的电力系统需要满足巨大体量的双向电流流动,并具备高度灵活性,能够从容应对电压和用电量持续增长。
随着更多行业——特别是运输、供热和工业等能源密集型行业——开始其电气化进程,2050年前后全球的电力需求势必大涨。从技术角度而言,以无碳或低碳的途径满足这些增长的电力需求是可行的。然而,实现这一目标需要各国政府的协同支持——制定相关政策法规,推动研发,降低氢气等绿色能源的成本。
脱碳:更清洁的能源
个人消费者和企业也积极投身于清洁电力的支持行动中。目前,由企业购买和自行生产的可再生能源发电量共计465太瓦时(TWh),其中自产自用的电力总量为165太瓦时2。在消费者层面,电动汽车 (EV) 充电桩的价格持续走低,同时其覆盖范围正不断扩大。
伊顿还致力于推动全球各地分布式清洁能源电力交易系统,令消费者和企业参与到需求侧响应(demand response)项目之中,电网公司能够根据实时指标动态调整负荷和/或发电量以保障电网平衡。这种方式使得电网公司不必在短期内花大价钱进行设备升级,也可降低消费者或企业用户的电费开支。
分布式:不再仅仅依赖主电网
数字化:数据互联催生智慧决策
通过数字创新,我们得以做出更明智的公司或家庭能源管理决策。通过深入挖掘电力设备和网络的每个关键节点,让关键数据快速转化为指令,提升电力用户的设备工作效率和运行时长。
现在,家庭、办公楼、体育场、工厂和数据中心可以自行生产和存储更多电力,从而优化能源成本,减少碳足迹,并在某些情况下降低对电网的依赖。伊顿的Everything as a Grid理念体现了这些新趋势。
传统的电力基础设施必须升级,采用各种软件和服务优化每个流程,从而实现新的能源效益。我们采用系统方法和技术来实现基础设施集成,并帮助民用、商用楼宇和电网企业向全校的发电、配电模式转型。
即使在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影响下,可再生能源和电池市场份额仍然持续上升,并继续在全球电力供应方面发挥更重要的作用。虽然 2020 年的新增产能将低于之前的预期,但可再生能源的竞争力稳步提高,加上其模块化、快速可扩展性和创造就业岗位的潜力,使它们在国家/地区和社区评估经济刺激方案时极具吸引力。3
该领域的挑战在于配置变化不定的可再生能源和储能方案,以满足用户随时用电的需求。我们积极支持电网的发展,帮助电力企业、楼宇管理者和私人房主部署可再生能源和储能策略,随时随地获取所需的清洁能源。
储能
随时获取可再生能源并按需使用。您将能够立即见证可靠性带来的收益,一定程度上摆脱对公用电网依赖,并避免因计划停电、网络攻击和极端天气而导致的电力中断。这一转型技术为所有领域的电力供应带来了变革,为家庭、商业和工业楼宇提供了能源储备,甚至可以实现电网级别的大规模部署。
EnergyAware UPS
我们的 EnergyAware 技术帮助数据中心等行业客户实现可再生能源发电和供电,同时为主电网提供削峰填谷服务。该技术可在用电高峰时段优化电力使用模式,帮助企业从相关投资中获得额外收益,同时保持对 UPS 和电池设备的控制。
电动汽车
不断变化的能源需求将影响基础设施投资——基于这一认知,才能实现一套可拓展的与其它用电设备无缝集成的电动汽车基础设施。通过数字化电力系统,电动汽车制造商和充电设备提供商可以更深入地了解电力使用情况,在提高能效的同时降低消费者的运营成本。
只有 48% 的电力企业高管认为他们已准备好应对网络攻击带来的挑战4。电力企业不仅要应对提高电力可靠性和效率的挑战,还必须时刻戒备,应对不时出现的安全威胁。
我们通过覆盖全系统的防御性方法主动应对网络威胁问题,并持续关注全球范围内存在的恶意软件、间谍软件和勒索软件的威胁。我们的团队成员通过严格深入的技术培训,达到并超越了 UL、IEC、ISA 等国际标准组织认可的能力。我们的“安全设计”理念、流程和安全开发生命周期已整合到产品开发中,并作为创新基础,为我们的实验室、采购和设计团队提供指导。我们对不断变化的全球标准的理解以及我们对全球标准变化的影响,有助于指导客户建立更安全、更高效的能源基础设施。
将自然赋予的风和日照转化为可再生能源的技术已经成熟,可以更灵活地提供电力。可再生能源、分布式发电和双向电力流动等技术的发展有助于更多家庭、企业和社区自行生产清洁可靠的能源,减少对公用电网的依赖。伊顿具备丰富的能源转型相关技术和数字化解决方案,并通过我们独特的 Everything as a Grid 理念,可以助力您从容应对能源转型需求,从基础设施的升级改造,到可再生能源系统的管理、优化和集成,最终收获更高效、环保和低价的电力能源。
参考文献
1 BloombergNEF(2018 年 9 月)。到 2050 年,全球电力需求将增长 57%。检索自 https://about.bnef.com/blog/global-electricity-demand-increase-57-2050/#:~:text=Global%20electricity%20demand%20will%20reach,our%20New%20Energy%20Outlook%202018
2 IRENA(2018 年)。可再生能源企业采购:市场和行业趋势。检索自 https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/May/IRENA_Corporate_sourcing_2018.pdf
3 IRENA(2020 年)。2019 年可再生能源发电成本。检索自 https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Jun/IRENA_Power_Generation_Costs_2019.pdf
4 Accenture(2015 年)。新能源消费者在数字世界释放业务价值。检索自 https://www.accenture.com/_acnmedia/Accenture/next-gen/insight-unlocking-value-of-digital-consumer/PDF/Accenture-New-Energy-Consumer-Final.pdf